欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第74讲 标准零件的使用方法(二十三)卸料板导柱(2):卸料板导柱的作用

  • 2023.01.11 11:32:36
  • 米思米
  • 1368

 卸料板导柱有以下作用。

      1.  通过卸料板进行凸模引导时限制卸料板的动作。

      2.  提高模具的动态精度

      3.  方便模具组装

      4.  使维护更容易

 等等。

 但是,这些作用因卸料板导柱的安装方法而异。

 【图1】、【图2】即为一例。

 【图1】所示为在凸模凹模合刃后组装卸料板导柱的方法。

第74讲 标准零件的使用方法(二十三)卸料板导柱(2):卸料板导柱的作用

 这是使用卸料板导柱初期的形式。在无法高精度进行板加工的时代,合刃后通过DEVCON粘结剂固定衬套。这种方法对卸料板的动作、动态精度及维护的便捷性均有效。

 【图2】是最近采用的模具组装的形式。

第74讲 标准零件的使用方法(二十三)卸料板导柱(2):卸料板导柱的作用

 

 首先对板进行高精度精加工,将卸料板导柱及导套立在板上,以卸料板导柱为基准进行凸模凹模的合刃。这种情况下,即使板没有组装在模架内,仍可以进行合刃。也可以在合刃后再将板组装到模架内。这种方法可以发挥出前面所述的导柱的所有作用。但是,导套、导柱的组装方法不同,精度会有所差异。需要想办法达到所需的精度。例如,导套固定采用压入方式还是粘接方式,对精度的影响不同。标准配件中卸料板导柱的种类很多,这大概是为满足不同模具对品质的需求而设计的。
 仅凭卸料板导柱的成品形态来判断其功能有一定危险,必须根据卸料板导柱、导套的安装方法来进行使用。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities